This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432P401R:黑色启动板

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/639681/ccs-msp432p401r-black-launchpad

部件号:MSP432P401R

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,

2个问题:

1)我使用的是黑色LP msp432F401R。 我知道我应该使用红色的,但我的项目只有这一个。 是否可以使用红色/新型MSP432的用户指南? 我只需要时钟,I2C和ATM计时器。  

2)我正在尝试设置时钟,但寄存器似乎未定义。 我错过了一些库或头文件。 是否有任何msp432.h文件?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    2)时钟寄存器以形式引用(例如) "CS->CTL1"。 (CMSIS样式)
    1)黑色LP需要注意的事项:
    a)检查(旧)勘误表。 我没有使用所有工具,但我不得不处理SPI和DMA中的勘误表。
    B)我的一个黑色LP运行温度很高(温度),我也在这里看到了其他人的报告。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。

    在哪里可以检查"旧"纸张?

    中断会怎样?

    我以为是这一个,但看起来也不明确。 有任何指南可供我查看CMSIS风格。

    __enable_interrupit();
    NVIC_ISER0 = 1 <<(INT_TA0_0 - 16)和31);

    Thx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否查看了Evan Wakefield提到的示例? msp432p401x_TA1_05 ("注册级别")看起来很相关。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Victor,

    正如Bruce所说,您应该查看示例。

    我要指出,我们不再积极支持黑色的LaunchPad。 因此,我们的新软件(SimpleLink SDK)可能无法在其上运行。

    您可以参阅 http://www.ti.com/lit/an/slaa700a/slaa700a.pdf的第3部分 ,了解有关我们对黑色LaunchPad和红色LaunchPad上可用芯片所做更改的更多信息。 如果您希望继续使用黑色LP,最好使用 http://www.ti.com/tool/MSP432Ware

    但是,由于我们不再支持黑色LaunchPad,我建议您在此处购买红色LaunchPad: http://www.ti.com/tool/msp-exp432p401r

    我们不再发布实验版本B芯片的勘误表。 您可以在此处找到已发布的芯片勘误表: www.ti.com/.../slaz610

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Evan:

    感谢您的支持。 我对编程有些陌生,有时我会迷失在图书馆里,我不明白一些答案。 最后,我找到了解决问题的方法。 我很快就会购买nw MSP。

    Thx