This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FG6626:具有CC3210MOD的MSP430

Guru**** 2794735 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5510, MSP430FG6626, CC3100, CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/639589/msp430fg6626-msp430-with-cc3210mod

部件号:MSP430FG6626
主题中讨论的其他部件:MSP430F5510,, CC3100CC3120

你(们)好

我正在从事WiFi数据收集器工作,但到目前为止,我一直在使用带DeviceDrive WRF-01 WiFi模块的MSP430F5510。 这种方法运行良好,但WRF-01不支持WPA2-Enterprise。

所以我必须再回到图纸板上,所以现在我要看看CC3210MOD与MSP430FG6626配合使用(我需要LCD,USB和16位ADC)

CC3210有很多信息,但全部都是关于简化。  简单链接看起来只支持MSP432,而旧版CC3100支持MSP430。

您是否计划将CC3210MOD的简化链接移植到MSP430?  

此致

尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Nick:

    目前,我们仅在CC3120平台上支持MSP432 P4和E4器件。
    客户必须自己完成移植驱动程序。

    此致,
    Charles O