部件号:MSP-EXP432P401R
在最近获得的两个MSP-EXP432P401R板上运行实验。 对于此平台相对较新,我看到了一些我不知道如何补救或避免的错误消息!
环境是macOS上的7.3。 作为测试,AM正在构建 outofbox_msp432p401r_MSP_EXP432P401R_tirtos_CCS
On 'Board 1',firmware loads,halts at first pointpoint,EnergyTrace runs - all as Expected (在主板1上加载固件,在第一个断点处停止,EnergyTrace运行
On 'Board 2'(主板2)-使用相同的USB端口,相同的电缆...
Cortex_M4_0:无法运行目标CPU:(错误-2134 @ 0x0)无法控制设备执行状态。 重置设备,然后重试此操作。 如果错误仍然存在,请确认配置,关闭电路板电源后重启,和/或尝试更可靠的JTAG设置(例如,Lower TCLK)。 (仿真包7.0 SWD.SWD) Cortex_M4_0:48.0 通信错误:(错误-615 @ 0x0)目标未能看到正确格式化的SWD标头。 与目标的连接可能不可靠。 尝试降低TCLK设置,然后再重试。 (仿真软件包7.0 .48.0)
JTAG TCLK的默认频率为2.5MHz。 这看起来是我可以修复/重置/其他的问题,还是我的主板有缺陷?
XDS110 USB调试探头的测试连接功能运行时没有明显错误。
还尝试使用UniFlash直接写入已完成的固件二进制文件-结果相似。