This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2030:ADC24偏移

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430I2030, MSP430F423, MSP430F6779A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/639651/msp430i2030-adc24-offset

部件号:MSP430I2030
主题中讨论的其他部件: MSP430F423MSP430F6779A

我正在使用MSP430i2030的ADC24。 如何从ADC获取偏移值?

我将替换MSP430F423 µC。 µC,您可以缩短ADC输入以获得ADC偏移。

有了MSP430i2030,您就不会有这样的机会了。 我希望有人能回答我的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Wolfgang,

    感谢您的帖子。 不幸的是,MSP430i2030不允许您在内部将SD ADC输入短于MSP430F423。 因此,要测量内部偏移,您必须从外部将输入短接在一起。 然后,这一偏移量将用作一个修正系数,以相应地调整换算。 MSP430i2030的数据表包括表5-22中增益(EG)和偏移(EOS)误差的最大值。

    其他更高级的器件(如MSP430F6779A)具有校准模式(由SD24CAL位启用),允许在内部测量SD ADC调制器和可编程增益放大器(PGA)的偏移。

    希望这能有所帮助!

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序