This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432P401R:尝试从Rx读取时出现问题。

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/639496/ccs-msp432p401r-problems-trying-to-read-from-the-rx

部件号:MSP432P401R

工具/软件:Code Composer Studio

我使用UART已经有一段时间了,但在我的一生中,我无法找到如何让Launchpad读取来自RxTx (3.2 ,3.3)的传入数据。 我能够从USB串行(putty)读取数据,但似乎无法将其应用到设备上的实际针脚。 我有一个传感器,用于持续传输数据串。 当与Arduino一起使用时,只要打开编译器的串行监视器,一切都正常,传感器不需要输入,只需要电源,就会立即开始传输数据,但我似乎无法对Launchpad执行同样的操作。 我怀疑我可能使用了错误的模块(EUSSCI_A0_base),但不知道还有哪些模块存在,哪一个模块更适合我。 如果有问题,传感器是使用NMEA的GPS模块(以9600波特传输),其外观如下所示:

$GPRMC,12.3519万,A,4807.038 ,N,0.1131万.000 ,E,022.4 ,084.4 230,394003.1 ,W*6A 
这基本上就是Arduino串行监视器的外观。 最后,我计划将这些数据分解为项目中使用,但现在我只想让Launchpad看到它。

是否有人可以向我指出示例代码(CCS)的方向,该示例代码正确地将printf与MSP432P401R或类似产品上的物理TX,RX引脚配合使用。  

谢谢你。