This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432P401R:时钟问题

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/639570/ccs-msp432p401r-problems-with-the-clock

部件号:MSP432P401R

工具/软件:Code Composer Studio

团队成员,您好!

我是代码编写器的新手,设置第一个时钟时遇到一些问题。 在我的程序中,我包括了msp.h heder文件,但CSCTLX等时钟寄存器似乎未定义。 另一方面,TimerA的寄存器没有错误。 我认为我丢失了一个库/头文件,但我无法在互联网上找到任何东西。 是否有任何msp432.h文件?

感谢您的帮助,并非常感谢您的英语。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Victor,

    感谢您的发帖! 您是否有机会查看我们提供的任何示例?
    Driverlib示例: dev.ti.com/.../
    注册级别示例: dev.ti.com/.../
    TI-Drivers/RTOS示例: dev.ti.com/.../

    我从这里开始。

    我还要确保您使用的是Red LaunchPad (Rev SDK)和新的SimpleLink MSP432 2.0。 黑色LaunchPad (如果您有)包含预发行硅片,这是一种试验性的,我们已经改进了很多。 因为我们已经做出了这些改进,所以我们不再支持试验性硅。

    我现在要关闭此帖子,但如果您还有其他问题,请随时发布其他主题/问题!! 满意的编码!