This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2311:MSP430FR2311和"红外反射-感应"

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/639039/msp430fr2311-msp430fr2311-and-ir-reflection-sensing

部件号:MSP430FR2311
主题中讨论的其他部件:MSP430F2121

您好,

我下载了“红外反射感应子系统设计指南”的参考设计,并尝试将其用于真实的烟雾室(认证)。

但我注意到黑暗和光线感应值是相同的。 (暗度是红外LED指示灯处于关闭状态时的红外测量;亮度是红外LED指示灯处于打开状态时的红外测量)。

这很奇怪,因为这些值一定有点不同。

在极低的红外电流下,其接缝TIA并不是那么明智。

相反,当我使用人造烟雾时,电路工作正常。

问题:

1) IT光电二极管连接是否正确? 还是更喜欢使用带阳极的经典原理图接地?

2)是否有一种解决方案可以降低光电二极管上的偏压(现在为300mV)并提高放大率?

有人有想法吗?

谢谢你

Federico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Federico,

    我会向我们的专家查询并回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ciao Wei,

    好的,谢谢,我等待回复!

    Federico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Federico,

    如果光电二极管输出电流足够大,我们可以直接将光电二极管的阳极接地。 添加300mV Vbias是为了确保当输出电流非常小时放大器在线性区域中工作。 根据FR2311数据表,电源导轨的电压输出摆幅为40~100mV。 添加Vbias可以避免输出摆幅限制。 您可以根据光电二极管输出电流和反馈电阻值降低偏压。

    不同种类的光电二极管和烟雾室具有不同的灵敏度。 因此,应根据系统要求调整Vbias电压和TIA反馈电阻。

    此致,
    Darren
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Darren:

    首先,请您回复!

    我使用了经过认证的烟雾室和光电二极管,红外灯的开和关有区别。 原理图有所不同,微控制器外部有一个运算放大器(MSP430F2121),光电二极管直接接地。

    根据所建议的原理图,在灯打开和关闭的情况下,差异非常小,例如值约580 (在10位范围内)周围的小数点后小于5。

    当有烟雾时,您的电路就足够工作了。

    关于Vbias,好的,我会尝试降低一点...我会在第二阶段增加放大...

    谢谢,致以诚挚的问候

    Federico