您好,
如果我让AUXVCC3保持打开状态并使用内部充电器(5kOhm),我将获得此引脚处的供电电压,并且还可以使用ADC10测量它。 工作正常。 如果连接电池,也可以正常工作。 在特殊情况下,可能存在电阻为1千欧的"短路"。 使用电压表,我将得到约0.6V的电压。 我想,我可以使用ADC10来衡量这种状态。 但我得到的ADC值只有2...3位。 我想,这大概是136位数字。 (当然,这取决于设置,例如负载电阻(18kOhm),VREF = 1.5伏)
有人给我解释吗? 我不理解这一点,因为如果它保持开放状态,我会得到正确的结果。 我没有发现充电器在测量过程中断开连接,或由于高电流而关闭充电器等情况,...)
提前感谢!
Björn
附加信息:我还在测量过程中使用示波器测量了AUXVCC3引脚,但看不到任何东西。