This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F5528:SPI示例波特率。

Guru**** 2769115 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/639094/ccs-msp430f5528-baudrate-of-spi-example

部件号:MSP430F5528

工具/软件:Code Composer Studio

UCA0CTL1 |= UCSWRST;//**将状态机置于复位**
UCA0CTL0 || UCMST+UCSYNC+UCCKPL+UCMSB;// 3引脚,8位SPI主控制器
//时钟极性高,MSB
UCA0CTL1 |= 0x40;// SMCLK
UCA0BR0 = 0x02;///2
UCA0BR1 = 0;//
UCA0MCTL = 0;//无调制
UCA0CTL1 &=~UCSWRST;//**初始化USCI状态机**
UCA0IE |= UCRXIE;//启用USI_A0 RX中断

如何找到SPI示例的波特率?

我喜欢使用连接bluetoothmodule (SPTBLE - 1S)  100万。

它是否可以与此配置配合使用???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    UCA0CTL1设置应为0x80或0xC0以选择SMCLK,0x40使用ACLK。 假设您的默认SMCLK为~1 MHz,则波特率为100万/2 = 500 kHz。 当处于非活动状态且数据在后缘上有效时,SPBTLE-1S SPI时钟为低电平,因此应清除UCCKPH和UCCKPL位。 我不确定您是否应该首先看到MSB或LSB,您必须进一步咨询SPBTLE-1S资源。

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的意思是什么,我必须清除UCCKPH,UCCKPL能否解释更多详细信息?
    我不熟悉微控制器。

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您从不首先设置UCCKPH,但同样也不应在UCA0CTL0寄存器中设置UCCKPL。

    此致,
    Ryan