This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432P401R:UART MSP432P401R的中断示例

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/639234/ccs-msp432p401r-example-of-interrupt-by-uart-msp432p401r

部件号:MSP432P401R

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的TI社区中的每个人:

我是MSP432的新手

我已经意识到了中断while (1)循环的按钮的中断示例。

但是现在,我想通过发送字符或其他内容来使用UART和putty,而不是按钮

是否有任何例子?

我已经阅读了大部分关于这一点的文章。 但对我来说,这些问题太复杂了。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    顺便说一下,我也看到很多人提到msp432_startcup_cs.c,但我不知道在哪里可以找到它
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我建议查看此处的示例:

    dev.ti.com/.../

    您可以在此处找到UART回音PC的特定示例:
    dev.ti.com/.../

    这些示例基于配置寄存器的驱动程序库调用,并且不基于RTOS。 此外,您还可以在RTOS的上下文中使用TIDrivers,如下所示:

    dev.ti.com/.../

    此致,
    Chris