This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6736A:ESD等级

Guru**** 2873850 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6736A, MSP430F6779A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/639100/msp430f6736a-esd-ratings

部件号:MSP430F6736A
主题中讨论的其他部件: MSP430F6779A

对于MSP430F6736A和MSP430F6779A,数据表中没有“ESD等级”部分。

这2种器件的ESD等级是多少? SD24引脚的额定值是否与其他GPIO引脚相同/不同?

数据表中为什么没有列出ESD等级?

有许多应用手册/参考设计可在System/EVM级别(特别是SLAA666)解决ESD问题。 客户想要了解设备级别的确切ESD等级。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eddie,

    如果可能,我将与我们的质量团队联系,向您提供有关设备级别ESD等级的数据。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Eddie:MSP430F6736A&MSP430F6779A符合6779符合CDM 500V和HBM2000V的要求。 ESD等级信息将按计划添加到数据表中,并与国际标准或指南保持一致。 感谢您的咨询,如有任何疑问,请告知我们。 谢谢!

    此致,

    Maggie