This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6779:定点或浮点

Guru**** 2930760 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6779, MSPMATHLIB, MSP430FR5994

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/639041/msp430f6779-fixed-or-floating-point

部件号:MSP430F6779
主题中讨论的其他部件: MSPMATHLIBEVM430-F6779MSP430FR5994

 MSP430F6779是基于定点或浮点的信号处理微控制器?

此致,
Adi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Adi,

    MSP430是定点16位微处理器...

    此致,

    Vikas Chola

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vikas:

    TI为MSP430系列提供浮点数学库意味着什么?
    我当时在看MSP430F6779,因为该模型实现了能量计量。 在这方面,我想知道软件代码是作为定点还是浮点实施的。

    此致,
    Adi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="Vikas Chola"]

    MSP430是定点16位微处理器...

    [/引述]

    MSP430F6xx具有20位CPUXv2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SLAU499 (链接F6779产品页-> MSPMATHLIB产品页)的第一段将浮点数学库描述为标准C库中已有12个函数的改进编码。

    SLAA577G的摘要(来自EVM430-F6779页面)包含一个指向TI示例能量测量应用源的链接;您可以下载它并亲自查看它的功能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Adi,
    soli是正确的。MSP430F6xx使用20位CPUXv2,但主要的数学运算在16位上执行。 MSP430F677x不支持硬件浮点。 它具有32位乘法器外设,可帮助快速执行数学函数,如计量RMS计算和少量DSP函数。 关于浮点库,它是为MSP430编写的软件代码的改进版本。

    此致,
    Vikas Chola
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vikas:

    我是否可以将示例代码从能量计量(使用MSP430F6779实现)调整为MSP430FR5994 (LEA)?

    此致,
    Adi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Adi,
    MSP430F6779只有32位硬件乘法器,而MSP430FR5994具有硬件乘法器+LEA。 您可以实现MSP430F6779的所有算法,它可能会超限,具体取决于您的应用要求。 但是,MSP430F6779具有24位西格玛增量ADC,而MSP430FR5994具有12位ADC,因此在MSP430F6779系列中,ADC的准确度要好得多。 我看到过您的其他帖子,这些帖子可能与您正在比较MSP430FR5994和MSP432的相同应用程序相关联,希望实现0.2 % 测量。 MSP432可能是不错的选择,但0.2 % 类精度取决于电流范围。
    您需要根据当前范围和ADC精度来选择设备。

    此致,
    Vikas Chola
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vikas:

    是的,您说得对。 在我选择MSP430FR5994的情况下,我将使用外部ADC (例如 16位SD)以获得所需的精度。 如您所知,当数据记录是系统要求之一以及我考虑此型号的原因时,MSP430FR5994最受欢迎。

    此致,
    Adi