This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6972:电池监护仪的使用

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6972

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/639064/msp430fr6972-battery-monitor-usage

部件号:MSP430FR6972

您好,

我需要监控为MSP430FR6972提供的电池电压。 数据表和用户指南提到了"电池监测器"通道,但没有说明如何正确使用。 蓄电池监控器通道Vcc是否被某个因素除以? 我必须使用哪种参考电压?

此致,

Lukas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lukas:

    您可以使用ADC12_B的A31监控电池。

    您需要通过将ADC12BATMAP设置为“ADC INDINAL 1/2 x AVCC channel is selected for ADC input channel A31”以及为ADC正确配置的其他参数,将ADC12_B配置为具有内部输入的A31。