This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/MSP430F5529:MSP430 Contiki 6LoWPAN

Guru**** 2529580 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310, ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/637127/rtos-msp430f5529-msp430-contiki-6lowpan

部件号:MSP430F5529
主题中讨论的其他部件:CC1310ENERGIA

工具/软件:TI-RTOS

我要使用MSP430 MCU构建物联网设备,并且需要使用6LoWPAN。MSP430是否支持此功能? 还是需要使用外部芯片? 那么contiki呢? 微控制器是否支持它? 或者我是否需要在设备上安装它?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    可以使用CC430来实现这一目标。 它将支持低于1GHz的,您可以在此处找到更多信息: www.ti.com/.../overview.html

    另一种选择是将MSP430与专用无线MCU (如CC1310)配合使用。 有关TI的6LoWPAN解决方案和Contiki使用的更多信息,请访问: www.ti.com/.../overview.html

    此致,
    Nathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nathan,  

    感谢您的回复。 这非常有用。

    如果我要使用CC430,我需要使用Sensinode NanoStack才能将6LoWPAN与MCU一起使用。  

    但是,代码将被写入Energia?

    此致,  

    Nour

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Nour,

    由于支持MSP430,因此可以使用Energia开发和下载该代码,但您可能希望使用Code Composer Studio,因为您将找到有关该IDE的更多文档和示例代码。

    此致,
    Nathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    好的。 两者都能与CC430配合使用?
    使用MSP430的应用是否可与CC430配合使用?
    例如,使用MSP430的智能门锁如果被CC430替换,其功能是否相同?
    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Nour,

    是的,两个IDE都包含对CC430 (和其他MSP430s)的支持。
    CC430是具有射频内核的MSP430。 如果使用不同MSP430的代码,则需要将其移植到CC430。 这主要涉及对不同PIN的使用进行核算。

    此致,
    Nathan