This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP432P401R:EnergyTrace+测量BeagleBone?

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3358, ENERGYTRACE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/638889/msp-exp432p401r-energytrace-to-measure-beaglebone

部件号:MSP-EXP432P401R

团队,

我有一个关于EnergyTrace+(或EnergyTrace++)与外部处理器配合使用的高级问题。 是否可以像BeagleBone Black那样在AM3358上进行测量? 希望连接MSP432 LaunchPad以进行此类型的电源测试。  

询问朋友。 感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    标记,

    我怀疑这是否可行,因为Sitara处理器通常需要PMIC来生成1v8 3V3和5V导轨。 ET需要与调试器绑定的软件,我还认为ET中存在当前的限制,并且相信Beagle会使这一限制受到打击。

    尽管如此,还是值得向Sitara团队提问,但从我们的角度来看,这是非常值得怀疑的。