This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] msp430fr4133:SPI通信频率设置超出限制

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR4133, ADS1231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/638784/msp430fr4133-spi-communication-frequency-is-set-beyond-the-limit

部件号:MSP430FR4133
主题: ADS1231中讨论的其它部件

您好,

 目前,我正在处理ADS1231和MSP430FR4133控制器之间的SPI通信。 MSP430数据表中的第页 26, SPI通信频率为8MHz。但是,我必须将其设置为16MHz (SMCLK)。我怀疑,如果频率设置超过限制,它是否会影响控制器(控制器是否损坏)?? 因此超过电流??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    8 MHz是SPI的最大建议输入时钟频率,因此不能保证超过此频率的通信成功。 数据表显示UART输入时钟频率为16 MHz,因此以16 MHz的输入时钟频率操作eUSCI模块不应损坏设备,但同样,不应假定该频率的SPI通信将按预期工作。

    此致,
    Nathan