This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR5969:msp430fr5969接口设备1293

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1293, MSP430FR5969, MSP430F5529, ADS1293EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/638576/ccs-msp430fr5969-msp430fr5969-interfacing-ads1293

部件号:MSP430FR5969
线程中讨论的其他部件:ADS1293,, MSP430F5529ADS1293EVM

工具/软件:Code Composer Studio

你好

尊敬的

我是德黑兰医学大学人体工程学硕士学位。 我的论文是“为人机工程学应用设计和制造心率监视器”。MSP430和ADS1293是用于获取ECG信号的主板部件。我使用 了TI站点的“演示-应用示例”代码和演示-应用01部分。 应该注意 ,在void TI_ADS1293_SPISetup(void)中,它是时钟的一部分 处于MSP优先模式。
在此项目中,我使用Code Composer Studio v6软件和FET-430UIF作为调试器。  

当我写任何东西时, uint8_t TI_ADS1293_SPIReadReg (uint8_t addr)部分显示数字255,并显示此意外数字是我的问题。


。 我知道您的时间有限,但如果您能为我提供任何帮助或建议,我将不胜感激。 非常感谢你能抽出时间。 此致,