请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP430F5529 工具/软件:Code Composer Studio
我尝试读取 存储在EXP-MSP430F5529板SD卡中的.dat文件的特定列。
我正在使用 Chan (FatFs)的FAT文件系统模块。
我在 文件中存储了2500 x 9数据。
示例-前2行。
0 0.1446 1.4404 4.2689 - 9.2554 - 2.8426 0.2229 - 2.5650 - 10.8490
0.0040 - 0.1554 0.1404 3.3689 - 10.5550 - 2.0426 - 21.7770 - 16.5650 - 6.8493
目前我正在使用此API:
rc = f_open(&fil, filename, FA_READ); rc = f_read(&fil, testbuff, sizeof(Testbuer),&br); /*读取一个文件块*/
但我不清楚如何在空格或数字之间进行划分。
缓冲区还将每个字符保存为一个条目,如何读取整数?
如何最好地读取单个库房并将数据存储在缓冲区中?
提前感谢。