This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:如何在试验电路板上编程

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/638333/msp430g2553-how-to-program-on-breadboard

部件号:MSP430G2553

您好,

我正在使用启动板对我的大多数MSP430G2553进行编程,并且在那里仅将其用于应用。 但是,当我从启动板中取出MSP430时,它似乎不起作用。 请您帮助我并告诉我我的错误在哪里。

我甚至尝试了4 SBW方法来连接和编程它在试验电路板上,但它只是给我一个'找不到目标'的错误。

请根据您的经验告诉我  

谢谢!

Kartik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否尝试过简单的"盲"程序? 您使用的电路到底是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kartik,

    至少您需要去耦电容器和有效的DVCC和DVSS电源连接。 如果RST引脚上未安装外部无源组件(SBW通信所需),则应确保其未被拉低。

    此致,
    Ryan