This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5329:MSP430F5329的PMBus从属代码

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, MSP430F5329, MSP-PMBUS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/638254/msp430f5329-pmbus-slave-code-for-the-msp430f5329

部件号:MSP430F5329
主题中讨论的其他部件:controlSUITE,MSPWAREMSP-PMBus

我找到了“使用MSP430 USCI实现PMBus”和SW。  

很遗憾,它是主PMBus设备的代码。 当然,我的MSP430是电源的一部分,需要成为主中继器与之对话的从属设备。  

经过一些搜索,我发现了“TMS320F2803x通过I2C实现PMBus的软件”和软件。  但当我进入源代码时,自述文件显示:

===========================
此应用手册是为CCSv4构建的,使用controlSUITE中的外设头文件。

此zip文件中"controlSUITE"文件夹内的文件结构应放置在用户PC上的controlSUITE安装位置。
如果您没有controlSUITE,可以在此处下载: focus.ti.com/.../controlsuite.html

===========================

因此,我看一下链接,它显示:

用于C2000Tm微控制器的controlSUITETm是一套结合的软件基础设施,工具和文档,旨在最大限度地缩短系统开发时间。 从特定于器件的驱动程序和支持软件到复杂系统应用中的完整示例,controlSUITETm可在开发和评估的每个阶段提供所需的资源。

这不是MSP430。 现在我迷路了。 帮助。


是否有使用MSP430F5329的从PMBus设备的代码?

我正在使用IAR编译器。  

谢谢!

基普