This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/MSP430FR2533:具有MSP430FR2533的外部石英

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2533

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/638389/webench-tools-msp430fr2533-external-quartz-with-msp430fr2533

部件号:MSP430FR2533

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

尊敬的TI社区:

我希望使用 MSP430FR2533为我的应用使用外部振荡器(16 MHz)。 我需要在85°下达到3.84万 + 1 % 容差的波特率。   

在数据表中,7.1 指示灯将发出以下通知:n ü µC仅支持32 kHz!!

请问我如何解决我的问题?

提前感谢您!

Budache

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    可以使用XT1作为FLL的参考时钟。 (请参阅msp430fr243x_CS_05.c示例程序。)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请告诉我,我能找到该文档吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在MSP430FR2533网页上的"软件"下的"工具和软件"选项卡上。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这意味着我不能为我的应用程序使用HF-Crystal???
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    FR2533不能使用HF晶体。