请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP430F6659 工具/软件:Code Composer Studio
对于I2C通信,我们使用MSP430F6659 作为主控制器,使用PCA9505作为从控制器。 我们通过DCO在内部生成时钟,I2C工作正常,但UART通信在9600波特8N1下不能正常工作。如果我们为每个字节添加一毫秒延迟, 我们将获得正确的输出。要消除这种情况,我们使用的是外部时钟 (i.ext2 = 20Mhz晶体振荡 器),在这种情况下,UART工作正常,但I2C正在构建(未生成停止条件)。我们正在添加延迟并在 调试模式下执行,它正在工作,但不在连续模式下工作。通过增加除法因子,I2C也无法正常工作。
此致
Vasavi