This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5994 eUSCI SPI

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/638008/msp430fr5994-eusci-spi

主题中讨论的其他部件:MSP430FR5994

e2e.ti.com/.../MSP430FR5994_477285516C78F64E_SPI_EE959898_.docx</s>4.77285516亿 95.9898万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好159

    我不理解问题可能是什么。 请 详细说明。

    ~Leonard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    根据eUSCI SPI函数,每次发送时的数据长度为7位或8位。

    我看到了您的文档,有两个问题,

    1)如何生成CS信号?

    2)如何通过SPI一次性发送16位数据?

    顺便提一下,E2E是一个全球平台,因此请使用英语作为 官方语言。 其他不会说中文的人也可以帮助回答您的问题。 谢谢!

    此致,

    现金Hao