This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2311:"ANDing"两个不同频率的计时器输出

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/637880/msp430fr2311-anding-two-timer-outputs-of-different-frequencies

部件号:MSP430FR2311

我想知道是否有一种方法可以将两个PWM信号相互重叠。

我正在驾驶BJT至LED,以固定占空比驱动SMPS。 例如,输入电压为3.3V,我需要2.4V,因此我生成150kHz的PWM信号,使用定时器A时,其占空比为2.4V/3.3V = 73 %。我要使用第二个定时器,以较低的频率使此LED变暗; 因此,如果我想要调暗到10 % ,我会将另一个计时器设置为1kHz,10 % 占空比。 我希望计时器A输出仅在第二个计时器为高时(10 % of the time),才会Propogate到输出引脚和BJT的底座,而不是在第二个计时器为低时(90 % of the time)。 是否有已知的方法在MCU内部执行此操作,而无需使用器件外部的无源组件?

谢谢!

乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,George,

    假设我正确理解您要做的事情,我认为您可以通过使用计时器ISR手动切换GPIO来实现这一点。 例如,在第二个定时器(ISR)中10 % ,您可以检查第一个定时器的状态(您可能需要使用变量来跟踪输出是高还是低)。 现在我相信您可以自动和计时器输出,因为您在CPU中无法访问针脚的状态。 但手动方法应该起作用。

    此致,
    Nathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用第二个"占空比"计时器控制第一个计时器是否正在运行。 确保第一个计时器在不运行时的输出为零/关闭;否则,BJT的输出可能为3.3V。 明白了吗?