This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F417-Die:MSP430芯片的模具粘结,带Immersion Gold

Guru**** 2810285 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/638192/msp430f417-die-die-bond-of-msp430-die-with-immersion-gold

部件号:MSP430F417-Die

我们正在 产品上使用TI MSP430F417CY。  目前的PCB供应商使用金闪存,到目前为止,我们没有问题。  

 

但是,我们的新PCB供应商只提供Immersion Gold。  您认为这款微型芯片的芯片粘结剂与Immersion Gold是否可以正常工作? 有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Robert,
    我会看看我能否找到一位能够提供一些见解的流程工程师。
    此致,
    涉水
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Wade,谢谢。 我希望这更多的是包装工程师,而不是流程工程师。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我假设这是后端流程。
    Robert,我将通过电子邮件与我们的QA联系人联系。 他将直接与客户合作,看看我们能否提供帮助。
    您可以单击"这已回答我的问题"以关闭此选项吗?

    谢谢!
    涉水