This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:MSP432P401R

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/638190/msp432p401r-msp432p401r

部件号:MSP432P401R
主题中讨论的其他部件:CC2650

我在TI资源管理器上,正在尝试执行 CC2650模块BoosterPack开箱即用演示。 我已将CC2650助推器组件连接 到 MSP432P401R板。 一旦我单击下面的按钮以使用“项目零”软件刷新MSP432 LaunchPad,它加载缓慢,然后说“配置调试服务器时出错:错误=操作 已中止”。 最初,它还显示我的USB也没有显示。 我从 MSP432P401R板购买了一根新的USB线连接到我的CPU,该错误消失了。 请提供帮助。  我还注意到,屏幕上显示的板是带有1.9 修订版I的红色MSP432P401R板,带有1.0  修订版的黑色MSP432P401R板。 这是原因吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jahleel,

     是的,这就是您遇到困难的原因。 CC2650 BoosterPack不能与黑色LaunchPad (具有预生产硅片和与红色LaunchPad的许多不同之处)配合使用。 您需要 在此处的TI网上商店购买红色LP

    此致,

     Bob