This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5959:RTC模块

Guru**** 2591410 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5959, MSP430FR5969, MSP430FR5949

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/638006/msp430fr5959-rtc-module

部件号:MSP430FR5959
主题中讨论的其他部件: MSP430FR5969MSP430FR5949

在产品页面上,它宣称MSP430FR5959具有RTC模块 http://www.ti.com/product/MSP430FR5959/description ,但在第2页的数据表中却说明了这一点

"MSP430FR5x5x器件(仅带HF晶体振荡器)不包括RTC_B模块"。

是否有人将此设备与RTC一起使用? 它是否有RTC模块? 如果是,是否有与RTC (40引脚封装)兼容的引脚替换(包括此模块)?

 

非常感谢

提比利乌斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我很确定几年前我在商品页面上添加了一个关于此效果的备注,但我猜它已被删除。

    备注中还包含我建议的备用备注,但我现在忘记了它。 我怀疑是FR5949,因为我对TSSOP感兴趣。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    感谢您指出这一点。 MSP430FR5959不包含RTC。 我已通知某人更改产品页面。 要更换引脚兼容的产品,您可能需要MSP430FR5949,但请注意,它只有LFXT。 如果同时需要LFXT和HFXT,则需要MSP430FR5969,但这仅在48引脚封装中可用。 有关详细信息,请参阅MSP430FR59xx数据表中的表3-1。

    此致,
    Nathan