This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5527:当VCORE设置过低时,预期的行为是什么?

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/637898/msp430f5527-what-is-the-expected-behaviour-when-the-vcore-is-set-too-low

部件号:MSP430F5527

我一直在处理产品的一些问题,发现VCORE未正确设置为级别2。

这让我想知道我看到的是与VCORE过低还是过低有关。

当VCORE设置得太低时,微型的预期行为是什么? 它是否崩溃而无法恢复? 是否重置? 还有别的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请为您的设备使用适当的VCORE级别。 如果操作不正确,可能会出现意外行为。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正如Lukas Badura所说的,如果您的芯片超出规格,所有赌注都将被取消。

    我怀疑它与您的电压水平时钟太高的情况类似。 我(阿赫姆)试过一次F2,我看到的是不规律的执行--随机跳到任何地方,自发的注册变化,这种事情。 它不像重置或锁定那样简单。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Bruce。 这些例子是有帮助的。