This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6.7791万A:多路复用LCD段引脚,带UART

Guru**** 2595280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/637363/msp430f67791a-multiplexing-lcd-segment-pins-with-uart

部件号:MSP430F6.7791万A

您好,

 我正在使用40个LCD段引脚和UART,这些引脚是多路复用的。 在多路复用过程中,此引脚可能会出现故障。请帮助我如何执行此操作而不会出现任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    能否请您澄清一下您正在尝试做什么? 在程序运行时,您是否尝试在某些引脚上的LCD段和UART功能之间切换?

    此致,
    Nathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Nathan,
    我们在系统中使用eUSI_A0 UART。 相同UART的引脚也可用作LCD段输出引脚。 (器件:MSP430F6.7791万A,PZ 100引脚)。 我们可以同时使用这两个功能吗? 如果是,如何? 您能否分享相同的示例。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    每个引脚一次只能有一个功能。 您可以来回切换,但请注意,会存在固有的延迟,因此您可能不会选择这种方式。 另外,请注意此设备上有多个USI_A模块,因此您可以尝试使用不与LCD段引脚冲突的引脚。

    此致,
    Nathan