This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:《嵌入式系统简介:使用微控制器和MSP430&quot》一书中使用的方法;由Jimenez,Palomera和Couvertier著。 ——意见?

Guru**** 2593590 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/637088/msp430g2553-approach-used-in-book-introduction-to-embedded-systems-using-microcontrollers-and-the-msp430-by-jimenez-palomera-and-couvertier---opinions

部件号:MSP430G2553
主题中讨论的其他部件:MSP430G2211

我正在考虑购买这本书,但我想知道这本书是在我缩减100美元之前制作的。  https://www.amazon.com/dp/1461431425/

具体来说,Jimenez是基于课程还是像一张加热的TI数据表一样阅读?  它是否对示例代码使用MSP430的单一功能(Launchpad或其他)?  它是使用基于寄存器的方法还是使用driverlib?   

我到目前为止所探讨的许多简单示例(我是MSP系列的新用户)都使用MSP430G2xxx,它对我非常有用。  我正在浏览这本书,很感激作者们只能使用一个平台。  https://www.amazon.com/Programmable-Microcontrollers-Applications-MSP430-LaunchPad/dp/0071830030/  

如果有人推荐MSP口味,并且有很多比MSP430G2xxx更多功能的示例,我很乐意了解。  我现在至少要避免使用driverlib示例。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我不熟悉这本书,但根据我所看到的内容,它看起来就像是一本关于微控制器编程的更一般性的介绍,MSP430用于一般实验室练习。 值得注意的是,实验室手册似乎使用IAR,并且仅在组装过程中显示代码示例。 教科书本身确实有一章是关于C编程的,但很可能是在登记册一级。

    它全程使用MSP430G2211 LaunchPad。

    通常,您可以在以下网址找到更多MSP430器件及其功能和外设: www.ti.com/.../overview.html

    在每个设备的产品页面上,您可以在"工具和软件"选项卡下找到示例代码。 此代码是在寄存器级别编写的。

    此致,
    Nathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。  非常乐于助人