请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP430F5438A 主题中讨论的其他部件: MSP-Gang, MSP-FET, MSP430-Fasher, UNIFLAASH
我有一个使用BSL430_PI_USCIA.c的UART的定制BSL,但需要修改。
IVE编译和刷新程序(使用TI提供的JTAG)至msp430f5438a,并在Windows上使用BSL脚本程序测试和证明其工作正常。
我现在应该如何使其"生产"? 我非常确信,在CCS上调试BSL代码时,我只是在代码空间中运行。
我只剩下“创建闪存映像TI-TXT”,并将此二进制BSL映像文件与BSL脚本程序一起使用以“闪存”MSP430f5438a吗?
这是否会进入"生产环境"?