This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP-FET430UIF:连接到MSP-FET430UIF时出现问题,是否与Windows 10相关?

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/637009/ccs-msp-fet430uif-issue-connecting-to-msp-fet430uif-windows-10-related

部件号:MSP-FET430UIF

工具/软件:Code Composer Studio

团队,

我的客户在Windows 10上连接7.1 中的MSP-FET430UIF时遇到问题。 我们的目标是DRV9x系列中的MSP430,但我认为问题与此无关。
有几个线程存在这方面的问题,但没有一个线程具有经过批准的解决方案。

当我的客户创建新项目并单击“连接”->“标识”时,他们会收到以下错误消息(没有用于更新调试器的提示):

我在运行Windows 7和7.3 的计算机上也尝试过相同的操作。 在MSP-FET430UIF要求更新调试器后,连接到它时没有问题。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新,因为图片未正确附加:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Franziskus:

    您是否可以指导客户删除MSP-FET430UIF的驱动程序,然后从以下网址重新安装它们: http://www.ti.com/tool/MSPDS

    如果这有帮助,请允许我这样做。 如果没有,我将包括负责MSP-FET430UIF的团队。

    此致,
    Caleb Overbay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Caleb。

    除了在我的原始帖子中,此问题可能与CCS版本+目标组合有关。 安装的CCSv7对于DRV9x目标来说太新。

    如果驱动程序确实是问题所在,我认为您的帖子应该是解决方案。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Franziskus:

    我看到您已将帖子标记为已回答。 只是确认一下,驱动程序更新是否适用于您的客户?

    此致,
    Caleb Overbay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Caleb,

    我添加了另一个帖子,并将它们标记为答案。
    我的客户问题似乎与CCS版本和他使用的目标的组合有关。 现在还不需要重新安装驱动程序。 因此,如果存在驱动程序问题,我认为您的答案是正确的,但事实证明我的客户有一个差异:)

    此致