This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2633:Captivate SNR

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2633

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/637275/msp430fr2633-captivate-snr

部件号:MSP430FR2633
主题:Captivate电话中讨论的其他部件

各位专家,您好!

您能告诉我更好的SNR号码吗?
我已使用 Captivate电话测量E00上的SNR,显示32.02dB。
我想知道我们必须重新考虑设计的好数字和坏数字。

非常感谢您的建议。
此致,
Hitoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hitoshi,您好!
    我们实际上没有测试SNR的范围。 在实际情况下,SNR取决于布局。
    在Captivate电话设计中,您可以在表7-1.www.ti.com/.../msp430fr2633.pdf中找到SNR测试结果

    此致,
    现金Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Cash,

    表7-1中的SNR测试结果可能是我们的参考。
    非常感谢您的及时支持。

    此致,
    Hitoshi