This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有模拟处理块(模拟计算模块)的MCU

Guru**** 2595150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/637166/mcu-with-analog-processing-blocks-analog-computing-module

我有一个想法作为反馈。

如何为高级信号处理增加一些价值? —如何添加具有外部信号或12位DAC作为输入系数的模拟处理块;用于频谱乘法,对数压缩,调制和解调, 具有附加路由块的n指数处理等操作的模拟乘法器或对数器,以实现电容器和电阻的二进制阵列。 正如一个特殊的使用情况一样,此类模拟处理块能够构建通用LPF-BPF-HPF,用于实时'无延迟'和'时钟计数'预处理,例如抗锯齿滤波器,在将信号传输到ADC之前,它具有多达第6阶(3-biquad)的信号压缩滤波。 另一个特殊用途是能够构建用于外部信号同步的模拟PPL。

此致,

Alexey Bagaev

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Alexey,

    感谢您的反馈。 我将确保传递此信息。 此外,您还可以查看其他一些TI处理器和MCU,以了解它们是否具有您提到的某些功能: www.ti.com/.../overview.html

    此致,
    Nathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上,所有的无线MCU (CC1XXX-CC3XXX)都有这样的模拟模块,但只能执行特定的任务-具有附加LPF模拟滤波的频谱有效调制/解调(使用模拟乘法)。 对于每个ADC/DAC操作,在将信号数据传输到ADC采样器之前和通过DAC以解决混叠问题之后,必须消除高于Nyquist频率范围的任何信号数据。 但对于窄带应用,滤波器需要具有更高顺序的滤波滚降(>=120dB/decade),这只能由具有特定采样频率的特定滚降系数的级联双四路滤波器使用。 数字滤波器需要高于16MHz的时钟速度才能正确执行此操作,即使是使用优化的DSP。 但是,如果在超低功耗MCU中使用它,应该足够使用具有70dB乘法器和对数单位的250 kHz/增益放大器。 最后一个传感器对于通过ADC感应HDR照片传感器至关重要。 最终,乘法器只能使用对数亚单位来构建,实际上任何类型的频谱(或静态)操作都可以通过使用普通放大器来完成(日志)。

    Alexey