This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6989:使用driverlib按按钮时写入FRAM的问题

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/637202/msp430fr6989-issue-writing-to-fram-upon-button-press-using-driverlib

部件号:MSP430FR6989

大家好,我正在开发一个程序,在这个程序中,按下一个按钮,就会使用driverlib函数FRAM_MEMoryFill32将变量'data'中存储的值写入FRAM。 我一直在调试一个打开的监视窗口来跟踪变量'press'和'data'。 第一次按下按钮时,中断被启用,'data'的第一个值被写入内存。 但是,在随后按下按钮时,'data'中存储的值不再重写,并重置回零。 'press'(压力)也会重置回零。 这是我的代码:

#include "driverlib.h"
#include "MSP4S.h"
#include "intrinsics.h"
#include "stdio.h"

#define FRAM_test_start 0x4800 //将FRAM中的初始位置定义为地址0x4800
unsigned int press =0; //初始化变量'press'

UINT32_t数据=0; //初始化32位'data'变量


int main(void){

WDT_A_HOLD (WDT_A_BASE); //停止监视程序计时
器PMM_UNlockLPM5 (PMM_BASE); //解锁销

GPIO _setAsInputPin (GPIO_PORT_P1, GPIO _PIN1); //将WFP 1.1 设置为输入
GPIO_setAsInputPinWithPullUprefistor (GPIO_PORT_P1, GPIO_PIN1);//设置1.1 WFP上拉电阻
器GPIO断路器EdgeSelect(GPIO_PORT_P1, GPIO_PIN1,
GPIO _高_至_低_转换);

GPIO _启用中断(GPIO_PORT_P1, GPIO _PIN1); //启用WFP 1.1 上的中断
GPIO GPIO GPIO清除InterruptFlag(GPIO_PORT_P1, GPIO PIN1); //清除WFP 1.1 上的中断标志

GPIO _setAsOutputPin (GPIO端口P1,GPIO _PIN0); //将WFP 1.0 设置为输出
GPIO_setOutputLowOnPin (GPIO_PORT_P1, GPIO_PIN0); //初始化WFP 1.0 为低
GPIO _setAsOutputPin (GPIO_PORT_P9, GPIO _PIN7); //将WFP 9.7 设置为输出
GPIO _setOutputHighOnPin (GPIO_PORT_P9, GPIO _PIN7); //将WFP 9.7 初始化为高


fRAM_MEMoryFill32 (FRAM_BASE,DATA,(UINT32_t*) FRAM_TEST_START,128);

//输入LPM3
__bis_sr_register (LPM0_bits+GIE);//输入LPM0

//__no_operation();



}

//按钮的ISR 1.1
#pragma vector=Port1_vector
__interrupt void Port_1 (void){

//跳转
__delay_cycles (6.4万); //如果
((P1IN & BIT1)!= BIT1){
按+=1; //递增按钮计数

如果(按< 10并按> 0){
Data += 0x1.0001万;
}

否则{
按= 0;
数据= 0x0万00000;
}0万}
}


GPIO _toggleOutputOnPin (GPIO_PORT_P1, GPIO _PIN0);//切换两个输出LED
GPIO _toggleOutputOnPin (GPIO_PORT_P9, GPIO _PIN7);

fRAM_memoryFill32 (fRAM_BASE,DATA,(UINT32_t*) fRAM_test_start,128);

GPIO_clearInterruptFlag(GPIO_PORT_P1, GPIO_PIN1);//清除WFP 1.1 上的中断标志


}

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Engrstudent1,您好!
    第51行:IF ((按<10)&&(press>0))

    此致,
    现金Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    >#define FRAM_TEST_START 0x4800

    您是如何推断出这个地址的? 这假定程序文本可以适合FRAM的1 KB (0x400),这可能是也可能不是。

    您可能需要检查.map文件以查看是否覆盖某些程序。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    示例代码中给出了起始地址。 我只是修改示例代码。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,但这不是问题所在。 如果第65行被注释掉,则似乎工作正常。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否检查了.map文件?