This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430的1.2 库

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/636629/bc1-2-library-for-msp430

主题中讨论的其他部件:BQ2.4392万

TI专家,您好!

请让我确认以下问题。
[问题]
TI是否为MSP430系列提供BC 1.2 库?

此致。
Kaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BC 1.2 不是硬件规格吗? 是否要使用硬件(例如BQ2.4392万)? 图书馆应该怎么做?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 1.2 的要求还包括除软件逻辑之外的硬件规格。 我知道TI提供了特定器件,如bqxx器件,但它们的系统是非常小的应用。 因此,他们希望尽可能减少零部件。
    我的问题是错误的。 TI是否具有支持BC 1.2 的MCU,如Reneses MCU (RL78/G1C)?

    此致。
    Kaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    据我所知,TI制造的USB微处理器中没有一个包含信号电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    感谢您的回复。 我同意你的意见。

    此致。
    Kaka