This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR6047:MSP430_流量测量

Guru**** 2592420 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/636638/ccs-msp430fr6047-msp430_flow-measurement

部件号:MSP430FR6047

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的先生:

 我有 MSP30FR6047EVM 2.0 套件。 出于测试目的,我正在使用超声波传感器设计中心工具测量水量

我将滑阀连接到J8连接器1,3,5和7。 套件正在工具中检测,但在开始测量后,我收到无法找到

 Upstream & Downstream pulse ERROR.please回复如何进行测量。

Rajesh.M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rajesh:

    我已请我们的超声波感应专家对此进行研究,我们将很快回复您的。 感谢您的耐心等待。

    此致,
    Caleb Overbay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rajesh:

    您能否提供有关您正在使用的传感器的更多详细信息?  工作频率是多少?  这是否在水管中?  如果是这样,请确保管道充满水。   

    此外,您能否捕获ADC并共享图像?  根据管道特征,您可能需要调整"脉冲启动和ADC捕获之间的间隙",以确保您丢失信号。