This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6736:EVSE参考设计

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6736, TIDM-3DGRAPHICS-QVGA, MSPMATHLIB, BOOSTXL-EDUMKII

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/636415/msp430f6736-evse-reference-design

部件号:MSP430F6736
主题中讨论的其他部件: TIDM-3DGraphicS-QVGAEVM430-F6736TIDA-0.0637万MSPMATHLIBBOOSTXL-EDUMKII

您好,

我们希望将EVSE参考设计用于我们的产品。

除了参考设计中提到的功能外,是否可以集成RFID模块和4.3 TFT LCD模块?

MSP430F6736是否支持此操作?

此参考设计是否有EVM? 如果不是,可用模块中的哪个EVM适合此参考设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Janani,

    感谢您的帖子。

    [报价用户="Janani B"]

    除了参考设计中提到的功能外,是否可以集成RFID模块和4.3 TFT LCD模块?

    MSP430F6736是否 支持此操作?

    [/引述]

    我确信使用MSP430F6736上任何未使用的接口(如SPI,UART,I2C)都可以实现这一点。 EVM430-F6736不是复杂的TFT LCD,但它具有简单的LCD,可能是一个很好的参考。 另一个示例是 TIDM-3DGraphicS-QVGA TI设计。 下面的主题对LCD进行了一些很好的讨论。

    此参考设计是否有EVM? 如果不是,可用模块中的哪个EVM适合此参考设计?[/QUET]

    遗憾的是,没有EVM可用于此设计。 替代方案是使用设计文件构建您自己的,或使用目标插座板开发MSP430F6736。

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,James:

    感谢您的回复。 是否可以将此Kentec QVGA显示器BoosterPack与所选的MSP430F6736配合使用?

    我们的产品不需要大量使用图形。 它仅用于定期显示某些信息或闪烁某些错误消息。

    附带Booster Pack的软件库是否足以驱动使用MSP430F6736的LCD?

    上述UC是否支持RFID模块?

    提前感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Janani,

    所有这些都应该是可能的,但执行起来需要一些时间和工作。

    在软件方面,F5xx和F6xx是类似的器件, 两 种器件均支持在TIDM-3DGraphic-QVGA设计中使用的MSPMATHLIB库。 但是,您必须将此设计中的代码集成到 TIDA-0.0637万设计中的代码中。 对于RFID模块,如果它具有I2C,SPI,UART等通用通信接口,则MSP430F6736可以支持它。

    在硬件方面,您必须根据TIDA-0.0637万设计文件构建自定义板,然后集成您选择的LCD连接。 如果您只想在MSP430F6736上开发代码  ,您可以购买MSP-TS430PZ100B目标插座板。 然后,您可以构建一个子板,将填充的LCD连接到目标板接头(默认情况下不填充,但随附目标板,可以填充以显示所有信号)。 另一种选择是构建子板,使您可以将 我们的Educational BoosterPack MKII BOOSTXL-EDUMKII (在TI商店中提供)(也具有TFT LCD)连接到 MSP-TS430PZ100B 目标插座板。

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序