This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5529:msp430f5529

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/636740/msp430f5529-msp430f5529

部件号:MSP430F5529

大家好,团队

为什么msp430f5529 会使两个晶体退火?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    晶体要求取决于应用,从技术上讲,MSP430不需要任何晶体即可工作。 XT1/LFXT可以为LPM3+模式提供稳定的32 kHz频率,而XT2/HFXT可以作为FLL的时钟参考,并且是USB PLL操作所必需的。 您可以在用户指南的第5.4 节中找到更多信息。

    此致,
    Ryan