This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR2632:Captivate - MSP430FR2632//CodeComposer//电容可视化

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2632

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/636727/ccs-msp430fr2632-captivate-msp430fr2632-codecomposer-capacitance-visualization

部件号:MSP430FR2632

工具/软件:Code Composer Studio

E2E社区您好:

我现在正在努力实现我们自己 的capacitiv应用程序, 它可以通过IO-Link进行配置。

我的客户将在其应用中直观地显示电容的变化(IO-Link用户界面)。  我认为,这一原则与 CapTIvateDesignCenter (渠道条形图)相同。

我关于 容量变化的可视化问题是,您必须将固件中的哪些数据发送到设计中心?

我正在使用MSP430FR2632。

提前感谢您!

此致,

哈桑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Hassan,

    答案可在Captivate技术指南中找到,有关详细信息,请参阅软件库部分。 应复习整个章节,但您会发现通信模块->协议层->循环数据包的使用最充分。

    此致,
    Ryan