请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP430FR4133 您好,
我正在从事一个MSP430项目,它用于电压测量。 我想使用MSP430FR4133的ADC引脚,但当我查看一些原理图时,需要使用分压器网络。
对于项目规格:我有+9V直流电源,我需要测量。 但我不知道如何计算ADC的分压器网络。
谢谢,Ali。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我正在从事一个MSP430项目,它用于电压测量。 我想使用MSP430FR4133的ADC引脚,但当我查看一些原理图时,需要使用分压器网络。
对于项目规格:我有+9V直流电源,我需要测量。 但我不知道如何计算ADC的分压器网络。
谢谢,Ali。