This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR5989:SX1276 LoRa与集成

Guru**** 2554480 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5989, MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/636495/ccs-msp430fr5989-sx1276-lora-integration-with

部件号:MSP430FR5989
主题中讨论的其他部件: MSP430G2553

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的各位:

我是MSP的新客户。

我正在尝试将MSP430 LoRa Libray与所使用的SX1276 MCU (即 MSP430FR5989)集成。 (使用此MCU和SX1276 IC制作印刷电路板)

我 正在使用 https://github.com/Show-vars/msp430-radio的SX1276驱动程序的链接

它有很多编译错误

我的问题是,是否有人使用任何MSP MCU尝试过此项目?   我正在使用编译器版本:7.3 .0.0.0019万  

V7是否支持此驱动程序?

此致,

Diptendu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Diptendu,

    此驱动程序旨在与MSP430G2553配合使用,并在与MSP430FR5989一起构建时引发多个错误,这主要是因为这两个器件之间涉及不同的寄存器。 请参阅以下迁移指南: www.ti.com/.../slaa559e.pdf

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Ryan:

    非常感谢您抽出宝贵的时间进行回复。 当然,这将非常有帮助。 完成迁移指南后,如果仍有问题,我将与您联系。

    此致,
    Diptendu