This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR6989:根据用户指南设置,23.04万波特率不适用于FR6989开发板

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6989

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/657638/ccs-msp430fr6989-230400-baudrate-not-woring-with-fr6989-development-board-as-per-the-user-guide-setting

部件号:MSP430FR6989

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我有MSP430FR6989启动板,希望使用23.04万波特率  

/UCA1BR0 = 2
/UCA1BR1 = 0;
/UCA1MCTLW |= UCOS16 |UCBRF_1 0xBB;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UART CLK的值/来源是什么? 如果将LP板上的EZ-FET Lite用作UART-CDC桥接器,那么Quest是否支持23.04万 bps?

    这是我的计算器附件,所以你可以找到所请求的UART CLK的设置。

    e2e.ti.com/.../MSP430UartCalc.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    时钟源为SMCLK = 8MHZ  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢Zrno提供您的UART寄存器设置计算器!

    Parth,

    您是否能够使用提供的计算器找到正确的UART初始化设置?

    此致,

    Matt Calvo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请告知我们此线程是否有任何更新,或者您是否能够解决您的问题(如果有,请选择"已解决")。 感谢您的帮助!

    此致,

    Matt Calvo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    如果对此线程的支持已完成,请选择"已解决",以便关闭此线程。 再次感谢!

    此致,

    Matt Calvo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    很抱歉响应较晚,根据MSP430FR6989用户指南的波特率设置,我可以与230k波特率进行通信,但由于某些字节丢失,仍在处理其他一些问题。