This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5152:搜索MSP430硬件设计指南系列

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5152

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/657054/msp430f5152-search-for-msp430-hw-design-guide-line

部件号:MSP430F5152

您好,

我的客户的项目使用MSP430F5152作为子系统,他们需要极低的功耗,

他们的固件使用中断事件将MSP430从LPM唤醒,大多数时候,MSP430处于LPM模式。

但他们发现,在LPM3中,他们的功耗仍为2xx uA,这比数据表中的定义要多得多。

但是,他们可以通过观察SMCLK输出来确保关闭SMCLK。

因此,他们开始关注硬件设计,是否有 任何有关MSP430硬件设计指南系列的文档?

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Erik,

    是否通过将所有GPIO引脚设置为输出高/低或usign上拉/.ull下拉来端接。
    如果GPIO驱动任何负载,请检查是否驱动高电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Erik,

    Dietmar的建议是否能够帮助您找到解决当前消费问题的方法? 如果是,请选择"已解决",以便我们可以关闭此线程并将其记录以便进行跟踪。

    此致,

    Matt Calvo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Erik,

    我们已经有几周没有收到您关于此问题的回复。 如果此线程所需的支持已完成,请选择"解决",以便可以将其关闭。

    谢谢,顺祝商祺!

    Matt Calvo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我将继续并关闭此线程并将其记录。 如果出现另一个问题,请随时发布另一篇E2E文章,以便及时解决。

    此致,

    Matt Calvo