主题中讨论的其他部件:ADS1118, ENERGIA, MSP-EXP430G2
工具/软件:Code Composer Studio
大家好,我们为一个项目购买了MSP430和ADS1118增强器包,用于使用k型热电偶获取温度数据并将其打印到串行COM端口。 我们在C#中创建了一个数据采集应用程序,它定期读取串行COM,以Windows格式显示,并将其另存为带有时间戳的csv文件。 我们使用Arduino和MAX6675成功实现了这一目标,但我们无法使用TI组件实现这一目标:(。 我们在Energia和CCS中都尝试过。 我们能够使用从TI软件支持下载的TI MSP430闪光灯刷新MSP。 在ADS1118 LCD中成功打印温度,因此我们可以上传简单的照片,如hello world和blink。 但温度采集和打印到序列不起作用,
任何人都有预装在MSP430中的默认温度采集程序的Energia或CCS版本源代码(现在为bin格式,我们无法编辑)。
上述链接中的程序也无法正常工作。 请帮忙!!!