This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F5529:MSP-FET工具'未知设备'每次首次调试尝试

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/660030/ccs-msp430f5529-msp-fet-tool-unknown-device-every-first-debug-attempt

部件号:MSP430F5529
主题中讨论的其他部件: MSP-FET

工具/软件:Code Composer Studio

我正在使用MSP430F5529代码编辑器6.2 的MSP-FET调试器。

当我尝试进入Debug时,经常会收到错误'Unknown device'(未知设备)

重试始终正常。

建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尝试升级到最新的CCS,否则不会出现此问题阻碍开发的情况。 您使用的是TI EVM还是定制PCB?

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它是定制PCB。 我以前曾经尝试过安装CCS v7.x A,但尽管停止了防病毒程序,但安装失败了。 我确实报告过,但没有得到任何回复。 并非所有用户都乐意在每次发布新版本或修补程序时更改其开发平台,开发人员出于各种原因需要一个稳定的平台。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否使用SBW通信? RST/测试线路上的布局问题可以解释连接困难。

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在使用JTAG编程
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是否是与将新的MSP-FET与较旧的CCS版本一起使用相关的支持问题? e2e.ti.com/.../61.4826万

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的FET工具序列号为14xxxx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经添加了此修补程序,但仍然出现相同的症状。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我仍有这些症状...