This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:带有msp432问题的sim868接口

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/659550/msp432p401r-sim868-interface-with-msp432-issue

部件号:MSP432P401R

大家好,

      我正在通过RS232通信使用带有sim868模块的msp432p401r控制器接口。 我尝试使用sim868在服务器上发布数据。 我发送了所有与POST数据相关的命令,并且每个命令都得到了正常响应。 但是,当我从msp432向sim868发送"at+download"命令时,端口将仅打开1万ms,在这个1万ms内,我们应该在sim868模块中传输数据,并且"AT+HTTPACTION"命令告诉我们服务器上发布的数据的字节数。但我得到的响应是50k字节的数据 在服务器上发布意味着不上载任何内容。我尝试读取数据,但我得到响应{}意味着空数据。

下面是我的代码序列:

1)向sim868模块发送"AT+download"和"0x0D"命令。

2)等待100万个延迟周期以获得响应。响应处于中断状态。

3)等待响应"下载"  

4) ID下载响应正在将数据发布到服务器上(传输我们必须在TXBUF中发布的数据)

     1万ms后,我们也得到了正常的响应,但当我尝试读取数据时,得到了响应{}(空括号)

 请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sayali
    这是相当高的水平。 您是否可以尝试降低MSP432上UART问题的复杂性?

    此致,
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    下面是一个UART示例,您可以使用它进行比较。
    dev.ti.com/.../

    此致,
    Chris