This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:输入模式/漏电/上拉电阻器

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/656524/msp432p401r-input-mode-current-leakage-pull-up-resistor

部件号:MSP432P401R

大家好,我正在使用4.6 作为不带内部上拉或下拉的输入,数据表显示输入模式下的最大漏电流为20nA, 但是,在添加外部上拉50k欧姆后,msp432输入引脚中大约有~2uA的电流?... 我的解释是否正确, 当引脚设置为高阻抗模式时,应该只有20nA的电流。 是否有需要设置的特殊状态/寄存器? 我想在超低功耗应用中使用此功能。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bradley,
    我认为您的理解是正确的。 IO作为输入的配置可在数据表(www.ti.com/.../msp432p401r.pdf )中找到。 请告诉我您是否可以确认数字IO配置。

    此致,
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chris:

    感谢您的回复。

    我通过使用CCS查看方向寄存器来验证针脚是否配置为输入,我还验证没有启用上拉/下拉。

    我测试了msp432启动板,就像一个健全的检查,增加了一个47k上拉,并配置了一个输入,测量电流大约300nA, 我使用Agilent 3.4401万进行测量。

     同样与此问题相关的是, 在某些情况下是否启用了保护二极管? 预期 输入电压钳位为~ 500mV吗?

    此致,

    Bradley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bradley,
    没有禁用或接合保护电路的机制。 您需要超出工作条件才能看到电压钳。 我不建议这样做。

    此致,
    Chris