This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR4133:如何开始编码和PCB

Guru**** 2610895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/660438/ccs-msp430fr4133-how-to-start-coding-and-pcb

部件号:MSP430FR4133

工具/软件:Code Composer Studio

我是MSP430的新用户,也是软件问题的一般信息。 我和我的团队正在为速度传感器设计PCB,以测量物体的速度。 是否有人可以向我说明我必须查看软件的位置? 我的意思是,我有什么研究来支持我必须使用的端口。 当然,代码 将在IAR嵌入式工作台上完成  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我建议您首先查看设备产品页面 上的用户指南:www.ti.com/.../MSP430FR4133
    这将介绍该设备系列中设备上可用的所有模块以及如何为每个模块配置寄存器。 有关该特定设备的详细信息,您可以在该页面上查看数据表。 此外,您还可以使用提供的软件示例获取入门帮助: www.ti.com/.../getliterature.tsp

    此致,
    Nathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是的,我知道这一点,并且我已经做到了。 但我不知道在哪里看,我是指你怎么称呼这个我想要的。 如何理解手册中的内容。 我上周尝试了一下,但不确定我是否看起来写着。 您能不能说出我应该看的一些要点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您首先需要确定您正在使用的模块(ADC,UART等)。 然后,如果您查看用户指南的该部分,它将为您提供模块的每个部分的说明,并说明可用的寄存器。 您还特别寻找什么?

    此致,
    Nathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    这是否有助于解决您的问题? 如果是,请将其标记为"已回答"。 如果很快没有响应,则此线程将由于不活动而关闭。

    此致,
    Nathan