This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 硬重置MSP组编程器

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-GANG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/656424/hard-reset-msp-gang-programmer

主题中讨论的其他部件:MSP-Gang

MSP430团队,您好!

我有一位客户的MSP Gang程序员遇到一些问题。 他们想要对设备执行出厂重置,这是否可行? 如果是,如何完成? 请告诉我,如果您想要了解有关他们问题的更多详细信息,可能有比重置更好的解决方法。

谢谢!

巴端

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Barend,

    他们使用的是哪种MSP430?

    通常,MSP430不对器件进行“出厂重置”。 通常,您只需擦除整个设备,就像它是出厂时一样。 但是,一些较旧的MSP430s的校准信息存储在INFOA存储器中。 因此,如果您删除这些设备上的INFOA,您将无法获得该信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jace:

    感谢您的快速回复! 客户不是要重置MSP430,而是要重置组编程器。 这是否可行?

    谢谢!
    巴端
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Barend,您好!

    感谢您的发帖。 客户是否希望将MSP组本身清除为出厂状态? 我认为更好的方法是详细说明他们看到的与MSP链接有关的特定问题-包括他们收到的任何特定错误消息,MSP链接的硬件和固件版本以及设置的屏幕截图? 通过在GUI中转到About (关于)> About (关于)并截屏,您可以找到MSP-Gang的硬件和固件信息。

    他们是否尝试运行自检? (可在GUI中的Tools (工具)> Self Test (自检)下找到)。 如果他们在自检中发现任何故障,请将结果文件附加到您的帖子中。

    希望更多信息将帮助我们诊断他们的特定问题并推荐最佳解决方案。

    此致。
    Katie
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Katie:

    在进行一些故障排除后,他们发现新编程器的VCC在编程过程中被加载至2.3 伏。 在电路编程应用中,他们依靠编程器来提供VCC。 如果他们提供VCC,则编程器工作。 他们看到的特定错误代码是"ERR 23 MCU"。

    他们拥有的另一个MSP430组编程器能够在编程期间提供VCC。

    查看编程器底部的标签。 正常工作的编程器具有硬件版本1.02 ,而不工作的编程器为1.04。

    您是否知道两个版本之间的电源电路发生了任何变化?

    有关两组编程器的详细信息,请参阅以下内容:

    旧的工作MSP
    适配器序列号------- :1412.2274万
    硬件------- :G430:01.02
    访问键-------- :MSP-Gang程序员
    芯片编号--:E42.7114万7 1A000300
    API固件---:MSP-Gang A430: 01.02 .07.00
    启动固件---:G430BOOT B430: 01.00 .02.00
    GUI软件---:MSP-Gang-GUI G430: 01.01 .10.00
    DLL软件--------:MSP-Gang-DLL D430: 01.01 .10.00

    部分工作的MSP
    我最近购买的这台设备我创建了一张图片,但由于错误23继续失败:
    适配器序列号------- :1610.1018万
    硬件------- :G430:01.04
    访问键-------- :MSP-Gang程序员
    芯片编号--:8B261147 0800 2300
    API固件---:MSP-Gang A430: 01.02 .09.00
    启动固件---:G430BOOT B430: 01.00 .02.00
    GUI软件---:MSP-Gang-GUI G430: 01.02 .09.00
    DLL软件--------:MSP-Gang-DLL D430: 01.02 .09.00

    请告诉我此信息是否有用,我将在客户中循环以提供更多详细信息。

    谢谢!
    巴端

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Barend,您好!

    感谢您提供更多信息-这有助于缩小问题范围。 我还有几个问题:

    1.有多少个目标同时连接到MSP组?

    2.每个目标板的最大消耗电流是多少?

    3.此外,他们是否将MSP-Gang电源连接到插座,或者他们是否仅通过USB电源为MSP-Gang供电?

    4.在MSP-Gang GUI中,为每个目标(30mA或50mA)的最大电流选择了什么?

    我之所以提出这个问题是因为MSP-Gang可以提供多少电流是有限制的-从用户指南 www.ti.com/lit/pdf/slau358 的1.3 硬件安装部分:

    此致,

    Katie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Barend,您好!

    您是否仍遇到此问题? 客户是否提供了更多信息,或者是否应该关闭线程?

    此致,
    Katie
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Katie:

    感谢您迄今为止提供的帮助! 我没有收到客户的回复,但我知道我的一个联系人在29号之前不在办公室。 当他回来后,我会再次对他们执行ping操作,并在这里进行跟进。

    谢谢!

    巴端

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Katie:

    我没有收到客户的回复,所以我可以关闭此线程。 如果我得到了跟进,我将在下一篇文章中引用此主题!

    谢谢!
    巴端